欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

起重磁铁的种类与优点

  • 2023.02.09 09:29:26
  • 米思米
  • 2793

 起重磁铁(永磁型)

用于起吊、搬运原料及产品等重物。

起重磁铁的种类与优点

优点

·         无需电源,所以不存在停电等电力方面的担忧。

·         无需配电或整流器,可在任何场所使用。

·         在体型小巧的同时,实现高磁力效果。

·         可轻松进行磁性ON/OFF切换,可提升作业效率。

·         从小型物品到重物,可根据工件相应选择种类丰富的型号。

 起重磁铁(电磁型)

起重磁铁的种类与优点

优点

·         磁力强弱便于调节,可实现数量控制起吊。

·         可大型化及联机使用。

·         可实现远程操作及作业自动化。

 起重磁铁(电永磁型)

起重磁铁的种类与优点

优点

·         仅在装卸操作时通电,并利用永久磁铁吸附,因此即使发生停电也能保证安全。

·         耗电量极低。

·         可通过远程操作或联机使用实现自动化。

 起重磁铁(电池型)

起重磁铁的种类与优点

优点

·         无需配线电源,可在任何场所使用。

·         无需为停电或电缆线断裂而担忧。

·         内置电池,机动性优秀。并且也可进行远程操作。

【注意事项】

·         吸力
吸力会因被吸附物体的厚度、物体与磁铁之间的间隙大小、被吸附物体的材质等因素而有很大差异。请参考右图。

·         最大吸力
将被吸附物足够厚、吸附面无灰尘或突起物且紧密贴合、材质为低碳钢SS400的状态下的吸力视为上限,标注为最大吸力。

·         起吊能力
最佳条件下的吸力称为最大吸力,最大吸力的1/2、1/3和1/4作为磁铁能力的指标而称为起吊能力。但是,如果被吸附物的厚度较薄,则难以吊起起吊能力中所标准的重量。(如果板的厚度较薄,则吸力会降低。)

·         决定起吊负荷大小
确定起吊钢板等的尺寸时,需要综合考虑板厚、挠曲/垃圾等导致的间隙、吸附面积、材质、吊装负荷平衡等条件以及安全系数。

 

·           因板厚和孔隙所导致的吸力变化

起重磁铁的种类与优点

 

起重磁铁的种类与优点

·           取决于材质的吸力差异

起重磁铁的种类与优点

·           取决于吸附面表面粗糙度的吸力差异

起重磁铁的种类与优点

 

要点如下!

· 请先确认磁铁的种类(永磁式、电磁式等)。
  · 请确认最大起吊能力(kg)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities